销售结束
机器零件,例如轴承,滚珠丝杠和直线导轨,是维持机械设备功能和性能的重要零件。
通过监视这些机械零件的运行状态并及早发现破损或劣化的迹象,可以进行机械设备的预测性维护* 1(基于状态的维护)。
* 1 预测性维护:监视个别设备的功能退化,预测由劣化模式而导致的故障,进行维护工作。
机械设备破损/劣化的发展示意图
机械设备破损/劣化的发展示意图
预测性维护的基本过程是“状态可视化”,“状态监测/诊断”,“查找原因/实施对策”。
ACOUS NAVI是一款基于轴承、滚珠丝杠、直线导轨的损伤和劣化机理的状态监测・诊断软件。
系列化了能够早期诊断轴承、滚珠丝杠、直线导轨的破损和劣化预兆的软件,为设备的预知维护做出贡献
FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive system) * 1 是面向制造业的开放平台,旨在进一步提高制造业的生产率和效率。
ACOUS NAVI(FIELD system)是用于捕获和诊断连接到FIELD system的机械和设备的轴承,滚珠丝杠,直线导轨等破损或劣化迹象的应用。
* 1“ FIELD system”是FANUC公司的注册商标。
对于使用ACOUS NAVI(FIELD system)的客户,我们将提供有用的预测性维护服务,如详细的数据分析服务和实际的产品检查服务(收费,单独报价)。
基于ACOUS NAVI(FIELD system)中积累的振动数据和诊断结果,NSK工程师将报告更详细的分析结果。
我们将调查并报告经由ACOUS NAVI(FIELD system)进行监测的轴承,滚珠丝杠和直线导轨的状况。